This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何在无桥 PFC 时减少震颤声音

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929447/ucc28070-how-can-i-reduce-the-trembling-sound-when-bridgeless-pfc

器件型号:UCC28070

你好

我的客户使用 UCC28070设计了无桥 PFC。

但在操作过程中会产生震颤的声音。

我附加了波形和原理图

测试条件

输入电压:100VAC

输出电压:390V

输出电流:2.6A

如何减少颤抖的声音?

e2e.ti.com/.../7534.Waveform.zipe2e.ti.com/.../8422.Schematic.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    如果您查看 scope_10.png、您将在交流输入过零附近的输入电流波形上看到较大的电流尖峰。
    我认为这是导致系统中音频噪声的原因。
    您可以通过在 ZCD1和 ZCD2电流感应信号上添加一个小的直流失调电压来消除此尖峰。
    如果您在 VCC (12V)和 ZCD1节点之间添加一个169欧姆电阻器、则会在 ZCD1中添加一个250mV 的失调电压。
    此外、从 VCC 到 ZCD2的另一个169欧姆电阻器。
    如果您这样做、尖峰将被消除、并且将在过零处创建一个小死区。
    这应消除 PFC 的音频噪声。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持

    我通过添加169欧姆电阻器对其进行了测试、虽然音频噪声降低了、但并未消除噪声。

    是否有任何方法可以进一步改进它?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    我现在能看到电流是什么样子吗?

    消除尖峰、是否存在任何其他异常。

    如果 电流中没有明显的异常或不规则波形、则 PFC 电感器的缠绕方式存在问题。

    此致

    John