请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 主题中讨论的其他器件: BQ76940
您好!
关于 bq76200的应用、我有一些需要您帮助的问题:
1.与 BQ76940相比、bq76200为何能够驱动置于电池组高侧的 MOSFET?
2. bq76200可以驱动多少个 MOSFET? 为什么?
希望尽快得到您的回复。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
英里、您好、
BQ76940是一款可驱动低侧 FET 的监控器、而 BQ76200是一款高侧 FET 驱动器、与 BQ76940搭配使用时、客户可以使用高侧 FET 设计 BMS。
您可以 在 training.ti.com 上找到有关 BQ76200的更多信息、例如 本视频 或 BQ76200产品页面。