This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:bq76200应用程序请求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930140/bq76200-bq76200-application-quesion

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

关于 bq76200的应用、我有一些需要您帮助的问题:

1.与 BQ76940相比、bq76200为何能够驱动置于电池组高侧的 MOSFET?

2. bq76200可以驱动多少个 MOSFET? 为什么?

希望尽快得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、
    BQ76940是一款可驱动低侧 FET 的监控器、而 BQ76200是一款高侧 FET 驱动器、与 BQ76940搭配使用时、客户可以使用高侧 FET 设计 BMS。

    您可以 在 training.ti.com 上找到有关 BQ76200的更多信息、例如 本视频 或 BQ76200产品页面