请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62290 您好!
如果我们以低电流运行稳压器、它将在 MODE =低电平时从 PWM 模式切换到 PFM 模式。 但是、如果我们保持 MODE 引脚为高电平并消耗极小的电流、会发生什么情况? 稳压器是否仅在 PWM 模式下工作? 还是在强制 PWM 模式下无法在特定阈值电流限制下工作?
谢谢、
Vignesh.M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我们以低电流运行稳压器、它将在 MODE =低电平时从 PWM 模式切换到 PFM 模式。 但是、如果我们保持 MODE 引脚为高电平并消耗极小的电流、会发生什么情况? 稳压器是否仅在 PWM 模式下工作? 还是在强制 PWM 模式下无法在特定阈值电流限制下工作?
谢谢、
Vignesh.M