This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:PWM_PFM_MODE 引脚=高电平、固定 PWM

Guru**** 1280530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930087/tps62290-pwm_pfm_mode-pin-high-fixed-pwm

器件型号:TPS62290

您好!

如果我们以低电流运行稳压器、它将在 MODE =低电平时从 PWM 模式切换到 PFM 模式。 但是、如果我们保持 MODE 引脚为高电平并消耗极小的电流、会发生什么情况? 稳压器是否仅在 PWM 模式下工作? 还是在强制 PWM 模式下无法在特定阈值电流限制下工作?

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    将 MODE 引脚拉高可强制转换器在固定频率 PWM 模式下运行、即使在轻负载电流下也是如此、但与轻负载期间的省电模式相比、效率更低。 这意味着、器件将独立于负载处于 PWM 模式。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin