请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 Thread 中讨论的其他器件: LMR33630、大家好、 我们在设计中一直使用 TPS54302、它的工作方式很有魅力。 我们在即将开始的项目之一中使用了相同的器件、该项目涉及使用12V SMF 电池进行太阳能供电的系统。 整个系统在12V 时的总体睡眠电流应为10mA、以延长电池寿命。 我们使用 TPS54302设计了该系统、并且在满载条件下通过了负载测试。 但我们观察到、即使在空载情况下、TPS54302在12V 输入和5V 输出下也会消耗10mA 的电流。 显然、这不符合我们的睡眠电流要求、因为在睡眠模式期间也会启用 MCU 和其他一些低功耗电子器件。 不清楚为什么在空载/低负载时会如此高的功耗。 还建议相同的替代器件。