This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:无负载电流的直流/直流降压转换器

Guru**** 2406720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, LMR33630, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929998/tps5430-dc-dc-buck-converter-no-load-current

器件型号:TPS5430
Thread 中讨论的其他器件: LMR33630、大家好、 我们在设计中一直使用 TPS54302、它的工作方式很有魅力。 我们在即将开始的项目之一中使用了相同的器件、该项目涉及使用12V SMF 电池进行太阳能供电的系统。 整个系统在12V 时的总体睡眠电流应为10mA、以延长电池寿命。 我们使用 TPS54302设计了该系统、并且在满载条件下通过了负载测试。 但我们观察到、即使在空载情况下、TPS54302在12V 输入和5V 输出下也会消耗10mA 的电流。 显然、这不符合我们的睡眠电流要求、因为在睡眠模式期间也会启用 MCU 和其他一些低功耗电子器件。 不清楚为什么在空载/低负载时会如此高的功耗。 还建议相同的替代器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个相当旧的非同步器件、因此确实如此  

    没有"轻负载"模式。  我们的大多数较新器件都将减少  

    轻负载或无负载时的开关频率;以降低输入电流并提高效率。

    请查看 LMR33630系列器件。

    它们采用相同的封装、并且将具有  

    约25uA 的空载输入电流(请参阅数据表)。

    另请参阅应用手册 SLYY189。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、 感谢您的快速回复。 我们使用的器件是 TPS54308、这是一款采用 Sot6封装的同步固定频率转换器。 数据表显示 IQ (非开关)为300uA。 但实际上、我认为器件始终在开关、并在低负载时进入 fccm 模式。 在输入端观察到的电流为10mA、比 IQ 值高很多倍 阅读数据表了解直流/直流降压转换器的低负载电流的最佳方法是什么? 我将介绍 LMR33630。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好的方法是查看数据表。  如果它没有说明轻负载模式或轻负载时的输入电流、

    那么您可以预期它会有点高。  非开关 Iq 不是一个好的指示。  请参阅 SLYY189以了解

    详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的应用手册。 现在、我在阅读数据表时有了更好的理解。

    此外、替换了 TPS54308、TPS54302在轻负载条件下或根据数据表1mA 时的效率为70%。

    结果:12V IN、5V OUT、无负载

    输入电流为0.08mA

    结果:12V 输入、5V 输出、10mA 输出负载。

    输入电流为4.7mA