This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 DCM 具有过冲、但在启动期间跳周期没有过冲。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929443/tps53353-tps53353-dcm-has-overshoot-but-skip-cycle-has-no-overshoot-during-start-up

器件型号:TPS53353

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53353。 当 Vo 侧无负载时、启动 波形 低于 图1。 (蓝色表示 Vo、黄色表示 SW)。 模式为 FCCM 设置。 您可以看到 Vo 没有过冲。

增加0.6A 负载电流时 的效率。 与 FCCM 模式相比、Vo (蓝色)具有过冲。  紫色是 SW 波形。

   从波形中、您‘s 看到启动周期为自动跳跃模式(它的合理值)。 在无负载的情况  下、它似乎是跳周期、当负载较小时、它似乎是 DCM。 您可以发现 DCM 具有过冲、但 跳周期没有过冲。  这里的原因是什么? 我们是否针对    不同 的负载条件更改了内部基准? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

      内部基准不应发生任何变化。 您能否针对这种情况尝试 SPICE 仿真、以检查这是否能提供任何见解?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    谢谢。 我们已经获得了测试 结果、并希望根据 我们的内部 电路找到原因。 为什么我们需要 再次进行仿真?  可以使用我们的 EVM 进行试用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将对此进行研究。 是否使用外部 RCC 将纹波注入 FB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    正确、我  稍后将与您分享原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这都是外部 RCC 斜坡的结果。 让我尝试解释一下这三个地区正在发生的情况。

    在这种解释中、需要记住两点。 首先、FB 的纹波不仅是来自 RCC 的注入斜坡。 Vout 和 FB 之间的串联斜坡+交流电容也会在 FB 上注入一些输出纹波。 其次、与任何降压转换器一样、输出纹波更大的 DCM。

    1. FCCM:RCC 斜坡的振幅和通过外部 RCC 注入到 FB 的输出纹波会增加 FB 电压的失调电压、从而使输出电压略高。
    2. DCM:DCM 中较大的输出纹波会导致 FB 上的纹波更大、进而导致比 FCCM 中更高的输出电压。
    3. SKIP:当脉冲之间的时间足够长时、FB 的时间常数开始影响直流输出电压。 随着负载降低、输出电容器在脉冲之间放电速度较慢、因为是负载在脉冲之间放电输出电容器。 这会导致通过 RAMP+AC 电容器传递到 FB 引脚的输出纹波的下降沿更小。 现在、FB 电压稳定至 VREF 所需的时间在触发下一个导通时间方面起着作用。 这会在跳跃模式下显著降低输出电压。

    如果您想尝试减小 DCM 中的过冲、可以尝试减小交流电容以减小注入 FB 的纹波振幅。 但是、这可能导致 FB 的纹波太小、并导致电路不稳定。

    希望这对您有所帮助。