请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 主题中讨论的其他器件:TPS51396、
您好!
根据数据表、最大 EN 电压为7V、我已使用10K 电阻器连接12V 电压、如下所示。 这是否仍会启用该引脚?
我有3V3电源轨并连接了它、但3V3 (TPS51396) SS 时间为1.5ms、其中、作为 TPS543C20、我选择了1ms 来与另 一个稳压器匹配。
在我的当前案例中、连接 TPS543C20和 TPS51396的 EN 引脚的最佳电压是多少?
此致、
Krishna。