This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:EN 电压连接

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929782/tps543c20-en-voltage-connection

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TPS51396

您好!

根据数据表、最大 EN 电压为7V、我已使用10K 电阻器连接12V 电压、如下所示。 这是否仍会启用该引脚?  

我有3V3电源轨并连接了它、但3V3 (TPS51396) SS 时间为1.5ms、其中、作为 TPS543C20、我选择了1ms 来与另 一个稳压器匹配。

  在我的当前案例中、连接 TPS543C20和 TPS51396的 EN 引脚的最佳电压是多少?   

此致、

Krishna。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我在您的帖子中没有看到附件、但我将尝试用我从您的描述中了解的内容来回答。

    EN 有一个内部上拉电阻( 在数据表第8.4.3节中提到)、因此无需从外部将其上拉。 我建议不要使用电阻器连接到12V 输入电压、因为这将在引脚上施加高于7V 绝对最大值的电压。

    如果您希望 TPS543C20输出在3.3V 电压轨上升之前出现、则无需将3.3V 电压轨连接到 TPS543C20 EN 引脚。 您可以只依靠内部上拉电阻器来启用 TPS543C20。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以将其保持浮动、或者将其连接到外部 BP。  

    我也可以浮点 PGD 吗?

    谢谢

    Krishna。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    如果您不使用 PG、可以将其悬空。

    此致、
    Kris