This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:为电量监测计生成 Golder 图像时需要 EV2400

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929861/ev2400-ev2400-required-for-golder-image-generation-for-fuel-guage

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ24232BQSTUDIO

大家好、团队、

EV2300无法正常工作、因为我们使用的是 Windows10。 如上所述、请帮助为 bq27441G1A IC 生成黄金映像。 以下是详细信息

 

1)    电池充电器:BQ24232

2)    Guage:bq27441G1A

3)    电池:4.2V、160mAh 锂聚合物电池

4) 4)    我们在 Windows -10驱动程序不支持的情况下使用 EV2300。 无法在 bqStudio 中检测到 guage。

 

如果您已经进行过同样的操作、请安排 EV2400或黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要自行生成黄金映像。  我建议您购买 EV2400、因为它可以很好地与 Windows 10配合使用。

    Andy