请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件:BQ24232、 BQSTUDIO、
大家好、团队、
EV2300无法正常工作、因为我们使用的是 Windows10。 如上所述、请帮助为 bq27441G1A IC 生成黄金映像。 以下是详细信息
1) 电池充电器:BQ24232
2) Guage:bq27441G1A
3) 电池:4.2V、160mAh 锂聚合物电池
4) 4) 我们在 Windows -10驱动程序不支持的情况下使用 EV2300。 无法在 bqStudio 中检测到 guage。
如果您已经进行过同样的操作、请安排 EV2400或黄金映像。