This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:TPS61093输出电压规格

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929564/tps61093-tps61093-output-voltage-specification

器件型号:TPS61093

你(们)好。

我使用 TPS61093设置输出电压8.0 (容差±0.3V)。

 当输出电压来自其他单元、且其值比设置的输出电压高8.4V 时、 将发生什么情况。

IC 已损坏? 还是中断?

请尽快告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takin:

    请分享原理图、输入电压范围和负载条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我对原理图进行了匹配。 请确认

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takin:

    负载条件是什么? 如果负载较轻、器件可能在 PFM 模式下工作、并且 Vout 将比正常工作模式稍高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载约为44Ω Ω、 该器件可在 PFM 模式下工作。

    回到我的第一个问题、会发生什么情况?

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    我使用 TPS61093 设置输出电压8.0 (容差±0.3V)。

     当输出电压来自其他单元、且其值比设置的输出电压高8.4V 时、 将发生什么情况。

    IC 已损坏? 还是中断?

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takin:

    IC 不会损坏、因为 VOUT 的 abosult 最大值远高于它。  

    您可以将目标设置得更低一些、如7.9V。 因此、它将在您的容差范围内为7.7-8.3V。