你(们)好。
我使用 TPS61093设置输出电压8.0 (容差±0.3V)。
当输出电压来自其他单元、且其值比设置的输出电压高8.4V 时、 将发生什么情况。
IC 已损坏? 还是中断?
请尽快告诉我。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
负载约为44Ω Ω、 该器件可在 PFM 模式下工作。
回到我的第一个问题、会发生什么情况?
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
我使用 TPS61093 设置输出电压8.0 (容差±0.3V)。
当输出电压来自其他单元、且其值比设置的输出电压高8.4V 时、 将发生什么情况。
IC 已损坏? 还是中断?
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================