This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:高侧栅极驱动器的额定灌电流如何?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929071/bq76952-how-is-the-rated-sink-current-of-high-side-gate-driver

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:CSD19536KCSBQ76PL455A

先生,您好:

我们有三个问题需要您的帮助。

1.如果客户在放电 MOSFET 中使用了4个具有并行模式的 CSD19536KCS、并且 Rg 在每个 MOSFET 上使用了100欧姆电阻。

请告诉我们关闭时间是多少?

或者、请告知我们高侧栅极驱动器的灌电流容量。  

3.您对 REG1和 REG2的额外输出电流是否有建议?

客户想知道、BQ76PL455A 的 NPN LDO 就是这样的。

祝你一切顺利

Statham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    数据表作者希望用户根据下降时间规格计算有效下拉、然后将其应用于特定测试条件。  CSD19536KCS 具有大约9.3nF 的 Ciss、因此2大约为20nF 的测试电容。  2个额外的器件会使电容和开关时间加倍。

    DSG 关断脉冲快速低于 LD 电平、从而允许使用根据 FET 电容和串联电阻调整关断时间。  数据表中目前未包含任何公式。

    没有为 REG1和 REG2稳压器提供增加电流的方法。  REGIN 仅用于内部稳压器的电源。  REG1和 REG2是内部稳压器、其架构与 BQ76PL455A 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    非常感谢您提供的信息。

    以状态为基础的是预览您是否可以要求 BU 如下图所示更新数据表上的信息(灌电流)?

    或提供一份应用手册供客户参考。

    我想 BMS 客户会注意这个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的建议。