This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:lmzm23600

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928759/lmzm23600-lmzm23600

器件型号:LMZM23600

你(们)好  

我正在设计一个5V 至-4V 转换器。

我运行的是 pspice 可调节模型-从 TI 下载。  

反馈电阻器为75k (FB 至 VOUT)和25k (FB 至 VOUT_IBB)

当运行仿真电压为-12V、然后上升至-4V。  

这是一个问题、因为 FB 到 GND 从8V (绝对最大额定值为5V)开始

请提供帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,请回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我展示您使用仿真的原理图? 当您参考 GND 时、该模块引脚的 GND 是在还是在您的原理图中?

    如果要为 IBB 拓扑配置 LMZM23600、系统返回值(GND 引脚)现在为 VOUT_IBB。  

    数据表中的绝对最大额定值是指 FB 到系统回路(GND 引脚)。  

    有关 IBB 的更多信息、请参阅此 应用手册

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试发布原理图,但它显示:“重复发布”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、或者、

    您回答说您离线了解此主题。 我将关闭此主题、并继续离线讨论。  

    如果您尚未尝试使用 WEBENCH 设计器工具进行仿真、请尝试使用该工具。  

    此致、

    Jimmy