Other Parts Discussed in Thread: LM25119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25119 你(们)好
请帮助我们检查图1和图2的两个差异
2.应基于哪个斜坡电阻?
请确认计算 结果 e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5119-QuickStart-ICC-Modified_5F00_QMAX_2D00_3-_847607892C67_.xlsxofLM25119对于 ME,演示板的 RRAMP 使用22K 的计算公式,但甚至1A 也无法加载,
它可以通过更改为62K 来加载到20A、