This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119电流限制

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929118/lm25119-lm25119-current-limit

器件型号:LM25119

你(们)好  

请帮助我们检查图1和图2的两个差异

2.应基于哪个斜坡电阻?

请确认计算 结果 e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5119-QuickStart-ICC-Modified_5F00_QMAX_2D00_3-_847607892C67_.xlsxofLM25119对于 ME,演示板的 RRAMP 使用22K 的计算公式,但甚至1A 也无法加载,

它可以通过更改为62K 来加载到20A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    图1中的计算不包括 Rramp 对 OC 阈值的影响。  

    我建议使用图2中的计算方法。  

    谢谢