我想使用 VIN = 1.8V 的 REF3012。
我找到一个答案"如果略低于1.8V、这是可以的。 1.8V 电压生效的唯一时间是器件提供其最大电流。" 在螺纹 "RE 304012:最小电压规格"中。
电源电压误差是不可避免的、因此我想知道低 VIN REF3012能够正常工作的原因。 输出电流预计小于1mA。 此时、VIN 可能有多低? 此外、是否 有任何与输出电流和 VIN 相关的文档?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 VIN = 1.8V 的 REF3012。
我找到一个答案"如果略低于1.8V、这是可以的。 1.8V 电压生效的唯一时间是器件提供其最大电流。" 在螺纹 "RE 304012:最小电压规格"中。
电源电压误差是不可避免的、因此我想知道低 VIN REF3012能够正常工作的原因。 输出电流预计小于1mA。 此时、VIN 可能有多低? 此外、是否 有任何与输出电流和 VIN 相关的文档?
谢谢、
您好、Marcoo、
感谢您的快速回复。
我知道、 即使输出电流为零、也有必要考虑压降。
但是、让我确认 、当在 VIN=1.8V 上使用 REF3012时、图形页1也适用。
参考该图、有一点令人困惑的是压降= 0V (@负载电流= 0mA)似乎意味着它在 VIN = 1.25V (可能需要单独使用+ 0.05V 裕度)上可用、因为 VOUT (典型值) 为1.25V。
如果您能指出我的误解、那将会有所帮助。
无论如何、我将检查我的电路是否可以为 REF3012使用另一个电源轨。
谢谢、