This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:REF3012最小电压规格(在受限输出条件下)

Guru**** 1154160 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928368/ref3012-ref3012-minimum-voltage-spec-under-limitted-output-condition

器件型号:REF3012

我想使用 VIN = 1.8V 的 REF3012。
我找到一个答案"如果略低于1.8V、这是可以的。 1.8V 电压生效的唯一时间是器件提供其最大电流。"  在螺纹 "RE 304012:最小电压规格"中。
电源电压误差是不可避免的、因此我想知道低 VIN REF3012能够正常工作的原因。 输出电流预计小于1mA。 此时、VIN 可能有多低? 此外、是否 有任何与输出电流和 VIN 相关的文档?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazkktn、

    仍然建议使用  输入电压为1.8V + 0.05V 的 REF3018、这仅适用于0mA。

    对于1mA 电流、您需要增加压降裕度。 图形页面1 显示了25°C 时的典型压降值。 您是否可以使用任何低于5.5V 的其他电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、


    感谢您的快速回复。
    我知道、 即使输出电流为零、也有必要考虑压降。


    但是、让我确认 、当在 VIN=1.8V 上使用 REF3012时、图形页1也适用。
    参考该图、有一点令人困惑的是压降= 0V (@负载电流= 0mA)似乎意味着它在 VIN = 1.25V (可能需要单独使用+ 0.05V 裕度)上可用、因为 VOUT (典型值) 为1.25V。

    如果您能指出我的误解、那将会有所帮助。

    无论如何、我将检查我的电路是否可以为 REF3012使用另一个电源轨。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0mA、首页上的图形给出了一个典型值。

      在电流为0mA 时、1.25V 时 Vin 的最坏情况值是 ROC 值1.8V + 0.05V。

    在 Iload > 0mA 的情况下、我将使用表1估算 典型压降、然后添加一些裕度。 如果您希望在高温下使用此器件、请增加更多裕度。 在125C 时、我通常会将25C 典型值作为典型估算值的2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我的所有模糊点都已清除。
    感谢您的支持。

    谢谢、