我正在使用 TPS560430将12V 转换为3.3V、但我获得11.1V 输出。 最初、我有一个10uH 的电感器(表和计算器建议最佳为12uH)、并已切换到具有相同结果的15uH。
当我意识到出现了什么问题时、我会感觉自己很难碰到前额、但现在我有点被骗了。 我遵循了数据表中的应用示例、并使用我的值和几个测量的电压对其进行了标记、还使用了示波器迹线来显示电感器的每一侧(黄色表示 TPS560430侧、蓝色表示 Vout)。 当我测量此值时、我消耗的输出电流约为5mA、但我也使用相同的结果进行了更大的电流消耗测试。
任何想法都非常感谢!