This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:TAO/FLT 在启动期间被下拉或改变输出电压

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928527/csd95490q5mc-tao-flt-was-pulled-down-during-startup-or-change-the-output-voltage

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53622

大家好、  

我遇到了 SPS 问题、它在启动期间生成 FLT。  TAO/FLT 引脚被连续拉低、请参阅下面的捕捉。 我检查了数据表、打开 LSet 和 REFIN 引脚会导致 FLT、但它们都是正确的、具有正确的值。 SPS 与 TPS53622和200nH PCB 电感器配对使用。

最棒的

裕祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxiang、

    我仍然看不到您附加的图片。 您能否检查 是否可以看到您的图片?

    请将您的问题合并到一个主题中、以便我们更方便地跟进。 谢谢!

    最棒的

    清泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    我可以给你电子邮件吗? 我会向您发送图片。 谢谢。

    最棒的

    裕祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxiang、

    没问题。 请发送 至 q-tang1@ti.com。谢谢。

    最棒的

    清泉