请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95490Q5MC 主题中讨论的其他器件:TPS53622
大家好、
我遇到了 SPS 问题、它在启动期间生成 FLT。 TAO/FLT 引脚被连续拉低、请参阅下面的捕捉。 我检查了数据表、打开 LSet 和 REFIN 引脚会导致 FLT、但它们都是正确的、具有正确的值。 SPS 与 TPS53622和200nH PCB 电感器配对使用。
最棒的
裕祥