This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何对电量监测计/设计寄存器进行编程?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928373/bq35100-how-to-program-gas-gauge-design-registers

器件型号:BQ35100

大家好、

我的客户使用3S2P AA 电池、每个 AA 电池容量为2850mAh

因此、我的客户想知道如何编程低于寄存器值、请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    由于您的2P 配置、请使用2倍电池设计容量。

    应对其他值进行编程以匹配每个单独的电池、监测计将使用串联电池节数来划分电池组电压并确定电池电压。

    监测计将在什么模式下工作?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    谢谢