请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、
我的客户使用3S2P AA 电池、每个 AA 电池容量为2850mAh。
因此、我的客户想知道如何编程低于寄存器值、请提供建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用3S2P AA 电池、每个 AA 电池容量为2850mAh。
因此、我的客户想知道如何编程低于寄存器值、请提供建议。
谢谢