This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:为8S 24V LiFePO4电池组充电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24630, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928225/bq24630-charge-8s-24v-lifepo4-pack

器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他部件:bq24620BQ76930

您好!

我正在寻找一种为8S LiFePO4电池组充电的解决方案。 我遇到了 BQ24620和 BQ24630组件、但它们最多只支持7节串联电池。 我找不到任何其他用于8S LiFePO4的组件。 我找不到另一个吗?

谢谢、

Gunther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    遗憾的是、TI 目前没有用于8S LiFePO4充电的单芯片解决方案。  您可以尝试在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上搜索 TI 的参考设计

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    您是否想分享有关充电要求的更多详细信息? 谢谢。

    • 充电电流:
    • 是否需要电源路径?
    • 是否有其他特定于充电器的要求?
    • 应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    它涉及8S LiFePO4 20Ah 电池组、该电池组用于配备24V BLDC 电机的自主(私有)车辆。 前面的 BMS 将基于 BQ76930来平衡电池、保护电池充电和放电。
    充电电流大约为10A。 直流电源(30V)将通过与基站的连接提供。 所有 BMS 和充电操作都必须由中央微控制器进行监控和管理。
    我希望这澄清了情况。

    谢谢、此致、
    Gunther