请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24630 主题中讨论的其他部件:bq24620、 BQ76930
您好!
我正在寻找一种为8S LiFePO4电池组充电的解决方案。 我遇到了 BQ24620和 BQ24630组件、但它们最多只支持7节串联电池。 我找不到任何其他用于8S LiFePO4的组件。 我找不到另一个吗?
谢谢、
Gunther
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gunther、
遗憾的是、TI 目前没有用于8S LiFePO4充电的单芯片解决方案。 您可以尝试在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上搜索 TI 的参考设计。
此致、
Jeff
您好、Jing、
它涉及8S LiFePO4 20Ah 电池组、该电池组用于配备24V BLDC 电机的自主(私有)车辆。 前面的 BMS 将基于 BQ76930来平衡电池、保护电池充电和放电。
充电电流大约为10A。 直流电源(30V)将通过与基站的连接提供。 所有 BMS 和充电操作都必须由中央微控制器进行监控和管理。
我希望这澄清了情况。
谢谢、此致、
Gunther