This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431的阴极电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928384/tl431-the-cathnod-voltage-of-tl431

器件型号:TL431

下面是一个典型的反馈电路:

我想问、TL431的阴极电压 VK 是多少。

如果 Ik>1mA、Vout = 5V、Vf = 1.0

VK 分流电阻的计算公式为:Vout - Rled * ILED - Vf = 4 - Rled * ILED

正确吗?

VR 是否会影响 VK? (例如、如果 VR = 2.5V + v (t).. v (t)的 samll 值是否会更改 volatge VK?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、在正常运行期间、VK 为 Vout - Rled * iled - VF。  

    如果假设 VF = 1V、则线圈取决于初级侧和输出。 因此 、在这种情况下、4 - Rled * ILED 将是正确的。

    VR 是反馈电压? 在正常运行期间、VR 将始终为2.495V +由于误差而产生的偏差。

    VR 的变化将影响 Vout、这将影响 VKA。 请参阅下面的应用手册、了解 VR 如何变化。

    www.ti.com/.../snoaa00a.pdf