This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:低温漂器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928407/ref3312-lower-temp-drift-device

器件型号:REF3312
主题中讨论的其他器件:REF2025

大家好、团队、

我正在寻找性能低于标准的精密电压基准。
-输出:1.2V 或1.25V
-精度:<0.2%
-温度漂移:<7ppm/C
-驱动能力:10mA<灌电流和拉电流

最佳选择是什么?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto:

    我们有几个可用的选项。 此器件需要的环境温度范围是多少?

    我将从 REF2025开始。 该器件具有2个输出、VBIAS 输出为 高精度1.25V。 此器件的工作温度范围为-40°C 至125°C。 回退的结果是、这是8ppm/C、而不是7ppm/C 这是否会是一个交易断路器? 它们需要精确的7ppm/C 的原因是什么?

    输出:1.25V
    -精度:0.05%
    温度漂移:8ppm/C
    -驱动能力:+/- 20mA