请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3312 主题中讨论的其他器件:REF2025
大家好、团队、
我正在寻找性能低于标准的精密电压基准。
-输出:1.2V 或1.25V
-精度:<0.2%
-温度漂移:<7ppm/C
-驱动能力:10mA<灌电流和拉电流
最佳选择是什么?
提前感谢。
S.Sawamoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 S.Sawamoto:
我们有几个可用的选项。 此器件需要的环境温度范围是多少?
我将从 REF2025开始。 该器件具有2个输出、VBIAS 输出为 高精度1.25V。 此器件的工作温度范围为-40°C 至125°C。 回退的结果是、这是8ppm/C、而不是7ppm/C 这是否会是一个交易断路器? 它们需要精确的7ppm/C 的原因是什么?
输出:1.25V
-精度:0.05%
温度漂移:8ppm/C
-驱动能力:+/- 20mA