This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:是否为 BQ25125的更高电流版本推荐充电器 PMIC?

Guru**** 2522430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, TPS62802, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928216/bq25125-charger-pmic-suggestion-for-higher-current-version-of-bq25125

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: TPS62802BQ25155

BQ25125具有以下极具吸引力的特性:

  1. 按下按钮运输并从运输中唤醒。 非常聪明和有用。
  2. 电池电压监控器。 与单独的电量监测计相比、它足以满足我们的应用需求。
  3. 在低电流 VSYS 上实现可切换负载的高效率。

但…μ A。它被限制在300mA 电池充电电流。

您能否建议具有相同功能但电池充电电流更高的其他充电器 PMIC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LL、

    您希望实现的充电电流是多少?  

    BQ25155 + TPS62802是一款出色的器件组合、也提供所有功能。 它有一个16位 ADC、可以更好地监控电池容量。  

    此致、

    Gautham