This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:寄存器设置请参阅

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196818/bq27426-consult-for-register-setting

器件型号:BQ27426

我对 BQ27426有一些疑问、请询问:

1. Ra Max Delta 寄存器在学习过程中是否起作用? 我不理解该寄存器的功能。 您能详细解释一下吗? 每次更新 RA 表时是否限制其范围? 该值是否需要由用户设置? 如果设置不合理、会发生什么情况? 是否有建议的设置范围? 如果有建议的设置值、则基础是什么?

2、最小增量电压、最大增量电压、DeltaV 最大增量电压和终止电压有效时间也有相同的问题。 请详细回答这些问题。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    所有这些参数都是滤波器的限值。 如果电阻变化超过 Ra Max Delta、则该变化受算法的限制。 建议使用默认值。 对于大多数应用、不应更改这些限制。 如果存在精度问题、TI 可能会分析并建议在适用时更改这些值。 请勿更改、除非 TI 的某人建议这样做。