Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 我对 BQ27426有一些疑问、请询问:
1. Ra Max Delta 寄存器在学习过程中是否起作用? 我不理解该寄存器的功能。 您能详细解释一下吗? 每次更新 RA 表时是否限制其范围? 该值是否需要由用户设置? 如果设置不合理、会发生什么情况? 是否有建议的设置范围? 如果有建议的设置值、则基础是什么?
2、最小增量电压、最大增量电压、DeltaV 最大增量电压和终止电压有效时间也有相同的问题。 请详细回答这些问题。 非常感谢!