This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KTT:SOA 中的单脉冲概念

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196586/csd18535ktt-concept-of-single-pulse-in-soa

器件型号:CSD18535KTT

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于 CSD18535KTT 的问题。
该 FET 用于 LM5069-1、下图显示了 D-S 电压和漏极电流(当其输出短路时)。
蓝色表示 D-S 电压、浅蓝色表示漏极电流。
(问题)
SOA 由单个脉冲定义、但在下图中、应如何定义该脉冲?
由于电压和电流在300us 周期内发生变化、这300us 是一个脉冲吗?
或者、是否应该将三个地方的电流变化周期分为一个脉冲?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 对于非方波脉冲、您可以近似计算等效方波脉冲、如以下链接第9页所示。 从波形可以看出、如果我们认为24V 时为单个300μs μ s 脉冲、那么使用数据表第6页图10中的 SOA 曲线、24V 时1ms 脉冲的 SOA 电流约为34.5A、低于约33A 的峰值电流。 显然、峰值持续时间远小于1ms、随后的脉冲幅度较小。 这看起来应该完全处于 CSD18535KTT 的 SOA 限制范围内。 下面的第二个链接介绍了 TI 如何测试 FET 的故障并降低 SOA 数据表限制。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用