Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, TPS62901
主题中讨论的其他器件:TPS62162、
我目前使用 TPS62162、并且无需任何外部电阻器即可将输出电压设置为3V3。
当将 TPS62901的数据表作为替代器件查看时(由于62162的不可用性)、我并不完全清楚、无论是否可以使用相同的配置。
在我看来、基本上有两种选择:
1) 1)将 MODE/S-CONF 引脚直接连接到 GND 以激活 AEE。 在这种情况下、输出电压通过 FB 引脚上的分压器进行设置->需要两个外部电阻器
2) 2)或者、我可以使 FB/VSET 引脚保持断开状态、以选择3V3固定电压。 但在本例中、我必须将一个电阻器连接到 MODE 引脚以将 MODE 设置为固定电压运行、对吧?
如果我将 MODE 连接至 GND 并使 FB/VSET 引脚保持断开状态、会发生什么情况? 这是未定义的操作模式吗?
此致
Julian