This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:用于3V3:是否可以避免外部电阻器设置工作模式?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196344/tps62901-use-for-3v3-is-an-external-resistor-avoidable-set-operating-mode

器件型号:TPS62901
主题中讨论的其他器件:TPS62162

我目前使用 TPS62162、并且无需任何外部电阻器即可将输出电压设置为3V3。

当将 TPS62901的数据表作为替代器件查看时(由于62162的不可用性)、我并不完全清楚、无论是否可以使用相同的配置。

在我看来、基本上有两种选择:

1) 1)将 MODE/S-CONF 引脚直接连接到 GND 以激活 AEE。 在这种情况下、输出电压通过 FB 引脚上的分压器进行设置->需要两个外部电阻器

2) 2)或者、我可以使 FB/VSET 引脚保持断开状态、以选择3V3固定电压。 但在本例中、我必须将一个电阻器连接到 MODE 引脚以将 MODE 设置为固定电压运行、对吧?

如果我将 MODE 连接至 GND 并使 FB/VSET 引脚保持断开状态、会发生什么情况? 这是未定义的操作模式吗?

此致

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    当您将 MODE 设置为低电平时、AEE 将启用省电模式。 当 MODE 为高电平时、它将处于强制 PWM 模式。

    您可以正确地看到、FB/VSET 引脚有两个选项。 方案1在 FB 引脚上使用外部电阻分压器。 该器件将通过外部分压器网络感测 FB。 方案2是使用单个电阻器设置输出电压、并根据数据表中的表7-2通过内部电阻分压器感测 VOS。

    这两个引脚基本上是独立的。 如果您将 MODE 连接至低电平并保持 FB/VSET 断开、则其目标输出电压为3.3V、并在需要时通过 AEE 使器件能够在省电模式下运行。 但是、我们建议使用249K 或更大的电阻器、而不是让引脚保持断开状态、因为如果让引脚断开、噪声会注入到引脚中。

    MODE 引脚 GND 或高电平仅与外部 FB 配合使用。 如果您想使用 VSET 选项、则需要在 MODE 引脚上连接一个电阻器。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这说明了这种行为非常好。

    我建议在下一次修订数据表时将此解释考虑在内。 至少对我来说、将模式下拉至低电平并保持 FB 开路是有效的工作模式(因为数据表显示 GND 模式意味着电压由外部反馈控制)、这一点并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、对于这种误解、我深表歉意。 感谢您的意见!

    此致、

    Akshat