This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:充电问题

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196097/bq25303j-charging-issue

器件型号:BQ25303J

即使充电电路在1.4A 时设置为4.2V、充电电流也始终为35mA。 请检查以下测量值。

  1. VUSB = 4.9V
  2. PMID = 4.9V
  3. REGN = 4.9V
  4. BAT_NTC = 3.1V
  5. 状态引脚:当电池连接=0V 时、电池未连接= 3.3V - 0V 以1Hz 的频率切换
    6)蓄电池电压= 3.7V

我使用各种电池进行了实验、并从外部电源向 TS 引脚施加了不同的电压(2V 至3.6V 范围电池以35mA 的电流充电;否则、电池不充电)。

请检查原理图和测量结果、并分享您的反馈。

谢谢、此致、

SEBIN Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEBIN、

    BQ25303J BAT 引脚电压是多少? 它可能与电池端子电压不同。

    谢谢、

    宁。