请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25620 主题中讨论的其他器件: BQ25601
大家好、
我的客户对 BQ25620有几个问题
建议的输入电压规格高达18V。 最后一代是 BQ25601/D、它仅为13.5V、改进它的考虑因素是什么?
2.将 OTG 电压提高到9.6V 的注意事项是什么? 此外、对于哪种负载、OTG 电流为什么会上升到3.2A?
没有红外补偿、对吧?
4.我们为何关注 低至25mA 输出电流的效率? 除了可穿戴 EE 外、25mA 在实际应用中的电流非常低。
5. Q4 (batfet)能否支持软启动?
谢谢。
BRS
假设