This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:有关输入电压和 OTG 的几个问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196086/bq25620-several-questions-regarding-vin-and-otg

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25601

大家好、  

我的客户对 BQ25620有几个问题

建议的输入电压规格高达18V。 最后一代是 BQ25601/D、它仅为13.5V、改进它的考虑因素是什么?  

2.将 OTG 电压提高到9.6V 的注意事项是什么?  此外、对于哪种负载、OTG 电流为什么会上升到3.2A?  

没有红外补偿、对吧?  

4.我们为何关注  低至25mA 输出电流的效率? 除了可穿戴 EE 外、25mA 在实际应用中的电流非常低。  

5. Q4 (batfet)能否支持软启动?   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    1.客户请求。

    2.客户请求。

    无红外补偿。

    4、一些客户关心。

    5.不

    谢谢、

    宁。