This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:原理图审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196470/lm25116-schematic-review

器件型号:LM25116

下午好!

我们能否在下面获得有关 LM25116的原理图审阅? 我们 看到输出电压未达到预期的5.2V。  在输入电压为10V 时、VOUT = 0.2V。 PWR_SWITCH 目前直接来自工作台电源。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意- Altium 库中 M6的原理图符号似乎不正确。 器件已在数据表中进行验证、布局和引脚编号具有漏极和源极的正确方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris  

    我在原理图上找不到任何错误。 我认为您必须检查 PCB 上是否有任何错误或元件组装错误。  

    请按以下顺序测量引脚电压:VIN、EN、UVLO、VCC、SS、SW。  

    埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    VIN - 10.96

    EN - 6.15V

    UVLO - 1.64V

    VCC - 7.19V

    SS - 0.26V

    SW -(- 0.07) V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris  

    SS 出现问题。 您是否会使用示波器及其触发功能逐个检查这些项目?

    1.请检查 SS 是否上下移动。 如果波形上下移动、请共享该波形。  

    2.请检查 UVLO 是否向上和向下移动。 (该器件在断续模式保护期间下拉 SS)

    3.请检查 RT 电阻器是否焊接良好。 (如果没有 RT 电阻器、启动过程可停止)  

    4.请仔细检查输入电源的电流限制水平。

    埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    D11放置错误。 校正后、输出上的电压为4.5V、而不是预期的5.2V。 我将尝试在新电路板上进行此维修、以确保在方向不当时没有损坏任何部件、并进行报告。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris

    很高兴听到您发现错误。 请检查 FB 引脚电压。 稳态条件下的电压应为1.215V。

    埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    已在新电路板上验证。 我们在将 D11翻转到方向以匹配原理图后很好。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)