您好!
我需要在270-530VDC 的线路上驱动多个 MOSFET。 由于这些器件用于加热器、由于应用原因、它们预计在100%占空比下运行几分钟。
连接如下所示。

在图中、MOSFET 实际上由 UCC12051隔离式模块驱动、因此在技术上不准确。
这更实用、但随着加热器数量的增加、使用单个 PSU 和双隔离式栅极驱动器、尺寸会减小、激活时应仅具有纳秒级延迟。
UCC21542将 MOSFET 作为直流开关运行是否存在任何问题? 在100%占空比下持续几分钟。
鉴于系统的开关频率较低、它实际上应该汲取电流、等于隔离侧的 UCC21542的静态值。
由于可用性、我可以使用2个串联的 UCC12051为 UCC21542或更好的21542A (5V UVLO 型号)供电。
对于 PSU 而言、连接3或4 UCC21542会是一个问题、因为它在5V 时的额定电流仅为~100mA。