This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21542:是否可以将 MOSFET 驱动为直流开关?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195890/ucc21542-is-it-ok-driving-mosfets-as-dc-switches

器件型号:UCC21542

您好!

我需要在270-530VDC 的线路上驱动多个 MOSFET。  由于这些器件用于加热器、由于应用原因、它们预计在100%占空比下运行几分钟。
连接如下所示。

在图中、MOSFET 实际上由 UCC12051隔离式模块驱动、因此在技术上不准确。
这更实用、但随着加热器数量的增加、使用单个 PSU 和双隔离式栅极驱动器、尺寸会减小、激活时应仅具有纳秒级延迟。

UCC21542将 MOSFET 作为直流开关运行是否存在任何问题? 在100%占空比下持续几分钟。
鉴于系统的开关频率较低、它实际上应该汲取电流、等于隔离侧的 UCC21542的静态值。

由于可用性、我可以使用2个串联的 UCC12051为 UCC21542或更好的21542A (5V UVLO 型号)供电。
对于 PSU 而言、连接3或4 UCC21542会是一个问题、因为它在5V 时的额定电流仅为~100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 UCC21542具有自己 的偏置 电源、就能够在100%占空比下使用。 您能否说明您打算如何为多个 UCC21542驱动器供电?  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概念就是这样。

    2个 MOSFET、它们以直流模式运行。 DT 引脚连接到 VCCI。 加热器用电阻表示。
    不过、这看起来不会起作用。 至少在高侧没有专用偏置电源、除非我误解了。

    重新查看数据表后、我注意到数据表的第36页指出:
    "高侧 VDDA-VSSA 必须保持足够的电压以保持在建议的电源范围内、这意味着低侧开关必须在每个开关周期内在体二极管上(或反并联)导通或具有续流电流、以刷新自举电容器。 因此、除非为高侧提供专用电源、否则高侧不可能实现100%占空比、就像在其他两个示例电路中一样。"

    编辑:加热器上高亮显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、使用自举电路时、您将无法使高侧在100%占空比下保持活动状态这么长的时间并在 VDD 范围内保持活动状态。 但是、如果每个通道都有自己的专用电源、您可以将此驱动器用于您的应用。