This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:MOSFET 过热故障问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186089/tps40210-trouble-issue-of-the-mosfet-over-heating

器件型号:TPS40210

您好、先生、

客户将 TPS40210用作升压电路(V-in=5V、V-out=48V、I-out 400mA)。

MOSFET 过热源自客户将 MOSFET 从 AOS / AOD2544更改为 CYStek / MTB050N15BRJ3。
当升压系统在5分钟后工作时、发现 MOSFET 过热、温度上升超过100°C (Vin=5V、V-out=48V、200mA 负载)。

您能帮您分析一下问题是什么吗?

他们想知道这个问题来自 MOSFET 参数、或者他们没有检查其他组件参数?


原始 MOSFET:AOS/AOD2544

e2e.ti.com/.../AOD2544_2800_normal-part_2900_.pdf
备选 MOSFET:CYSTEK/MTB050N15BRJ3

e2e.ti.com/.../MTB050N15BRJ3_2800_abnormal-part_2900_-.pdf

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    C170=0.22uF 似乎不正确、但这无法解释使用不同 MOSFET 时的差异。

    我认为获取 MOSFET 的一些波形(Vgs、Vds)有助于确定问题。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我更新了 MOSFET (Vgs、Vds)和 PCB 布局文件的波形、如下所示。

    MOSFET 的波形: e2e.ti.com/.../MOSFET-Vgs-and-Vds-voltage-waveforms-_2D00_-20230117.docx

    布局文件: e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    使用产品页面上提供的快速入门计算器时:

    https://www.ti.com/lit/zip/slurb11

    您的设计看起来几乎没有相位裕度、因此在非常不稳定的条件下运行。

    请先尝试通过调整补偿来解决此问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在过去27天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan