This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGL CAN#39;t 正常启动

Guru**** 2534140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186651/tps65150-vgl-can-t-start-up-normally

器件型号:TPS65150

大家好、

我使用 TPS65150作为 LDC 偏置电路、但无法正常启动、请查看以下原理图、VGL 设置为-7V、而 AVDD 设置为8.2V。

开始波形显示如下、VGL 可以在第一次输出-7V 电压、但在40ms 后、VGL 将下降至0V。 其他电源轨也会停止工作。 似乎 发生了一些故障。  

经过深度检查后、我们发现问题与 FBN 引脚有关。 如果我们使示波器探头接触 FBN 引脚、从而在上电时使 TPS65150成功启动、则探头的电阻约为10M Ω、请参阅下面的波形。  

以下问题需要您的团队支持:

1.您对此问题有什么看法吗?

2.在成功启动波形中,FBN 在前1ms 将有1V 电压,然后下降到负值。 我是否可以知道 这种行为的根本原因?

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    似乎未成功上传原理图。 请重新上传?

    至于探头、它通常具有几 pF 的等效电容、我怀疑这个小电容可能有一些改进。 但我认为最好在结论之前先回顾一下原理图。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    谢谢、客户是否曾尝试在 FBN 引脚上添加10pF 电容器并再次测试? 这是否有助于解决此问题?

    至于 FBN 的1V 电压阶跃、我怀疑这是因为 VREF 在 VGL 之前累积。 您能否要求客户同时测量 VREF 和 FBN?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    添加10pF 电容器也不起作用。 由于测量 FBN 会使 TPS65150正常工作、因此我们测量两个波形:一个具有 FBN、另一个不具有 FBN、请查看以下内容:

    您对此行为有什么见解吗?

    带 FBN

    不带 FBN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    您能否请客户提供 VIN 波形? 我怀疑此问题可能是由 UVLO 引起的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将在假期后向您提供有关 VIN 波形的更新信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    明白了、我会等待您的回复。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将 为您更新测试。

    1. 输出损耗不会导致 VIN UVLO。
    2. 我们替换了 R8 120K 和 R7 680K、现在它可以输出、负输出为-8V。 但理论计算为-7V。  

    我们在这里有两个问题:

    1. 为什么 R7使用150K 会导致不输出?
    2. 为什么实际输出与理论计算不匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    更改 R7和 R8后、您是否再次测量了 FBN 的电压?

    BR

    Patrick