大家好、
我使用 TPS65150作为 LDC 偏置电路、但无法正常启动、请查看以下原理图、VGL 设置为-7V、而 AVDD 设置为8.2V。

开始波形显示如下、VGL 可以在第一次输出-7V 电压、但在40ms 后、VGL 将下降至0V。 其他电源轨也会停止工作。 似乎 发生了一些故障。

经过深度检查后、我们发现问题与 FBN 引脚有关。 如果我们使示波器探头接触 FBN 引脚、从而在上电时使 TPS65150成功启动、则探头的电阻约为10M Ω、请参阅下面的波形。

以下问题需要您的团队支持:
1.您对此问题有什么看法吗?
2.在成功启动波形中,FBN 在前1ms 将有1V 电压,然后下降到负值。 我是否可以知道 这种行为的根本原因?
此致。
维基