This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:DESAT 保护机制

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194129/iso5451-desat-protection-mechanism

器件型号:ISO5451

我昨天做了一些测试。 我对 ISO5451的 DESAT 保护机制有一些疑问。

现象:

我强制 IN+为低电平、然后通过一个电阻器和一个二极管的外部电源向 DESAT 引脚注入15V 电压、测量 DESAT 引脚和 FLT 引脚的电压后、请参阅下图。 我注意到 DESAT 引脚 正在振动、FLT 引脚为高电平、请参阅下面的波形。

图表:

波形:

黄线为 VCC2;蓝线为 FLT;绿线为 DESAT。

问题:

这是不是说在电源模块关闭期间或输入+/OUT 为低电平、DESAT 功能处于非活动状态?

根据我的理解、DESAT 引脚具有内部 MOS、在电源模块关断期间、DESAT 引脚在内部通过开启内部 MOS 保持低电平、内部电流源关断、对吗?

您能否解释 DESAT 引脚的波形为何如此? 因为内部 MOS 的导通和关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    "这是电源模块关断期间的意思、还是说 IN+/OUT 为低电平、DESAT 功能处于非活动状态?" 没错。

    根据我的理解、DESAT 引脚具有内部 MOS、在电源模块关断期间、DESAT 引脚在内部通过开启内部 MOS 保持低电平、内部电流源关断、对吗?  没错。  

    您能否解释 DESAT 引脚的波形为何如此? 因为内部 MOS 的导通和关断?

     当 INP 为低电平时、内部 MOS 始终将 DESAT 引脚拉至 COM。  让我回到  脉冲行为上。  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    "这是电源模块关断期间的意思、还是说 IN+/OUT 为低电平、DESAT 功能处于非活动状态?" 没错。

    根据我的理解、DESAT 引脚具有内部 MOS、在电源模块关断期间、DESAT 引脚在内部通过开启内部 MOS 保持低电平、内部电流源关断、对吗?  没错。  

    您能否解释 DESAT 引脚的波形为何如此? 因为内部 MOS 的导通和关断?

     当 INP 为低电平时、内部 MOS 始终将 DESAT 引脚拉至 COM。   

    DESAT 引脚的15V 电源是否连接到 VCC2?  我看到 VCC2也被拉低。  

    2. 电源的电流限制是多少? 该测试可能会向 DESAT 引脚注入更多电流、如果温度升高导致器件长时间超过14mA、则该引脚将断开。

    此练习的目的是什么?

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 现在、我清楚地了解了当 INP 为低电平时 DESAT 的机制。

    下一个问题是、

    您能否解释 DESAT 引脚的波形为何如此? 因为内部 MOS 的导通和关断?

     当 INP 为低电平时、内部 MOS 始终将 DESAT 引脚拉至 COM。   

    DESAT 引脚的15V 电源是否连接到 VCC2?  我看到 VCC2也被拉低。 -是的、我注入到 DESAT 的电源是 VCC2。

    2. 电源的电流限制是多少? 该测试可能会向 DESAT 引脚注入更多电流、如果温度升高导致器件长时间超过14mA、则该引脚将断开。 -电源的能力不超过100mA。 因此电流可能超过内部电路的限制。  DESAT 的振荡是否由内部 MOS 的导通和关断导致、以保护元件和内部电路?

    此练习的目的是什么? -因为我想知道当 INP 较低时 DESAT 引脚的内部电路是如何工作的(因为数据表中没有提到)、所以我进行了此测试并询问了这个问题以验证我的理解并希望获得 TI 的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pengfei 为您提供的意见。 根据共享的原理图、我们无法理解 DESAT 引脚电压行为。 除非您共享完整的系统原理图以及其他引脚条件和电压。 解释起来可能不容易。

    脉冲的产生是什么? 器件是否仍然正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,Sasikala。  

    添加的引脚条件和电压参考下图。 还提到了我如何注入15V 电压。

    未测量 RDY 引脚、应根据 VCC2的下降情况变为低电平。

    IN+输入8kHz 0%占空比 PWM 可能会导致脉冲。 是的、设备仍在运行。

    请帮助我进行分析。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    如果您触发了 IN+高电平、那么当然、这也解释了 DESAT 引脚 将根据是否针对阈值条件触发 DESAT 而振荡的原因。  

    但我不会低估= IN+ 8kHz - 0%占空比-这意味着什么?  

    请参阅以下技术指南 、其中介绍了 DESAT 功能。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096147/faq-gate-driver-faq-frequently-asked-questions

    我相信该链接解释了您所需的详细信息。 如果解决了您的问题、请按"已解决"按钮。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    很抱歉、 我没有清楚地解释8kHz - 0%占空比的含义。 我们有一个测试器件、可以将 PWM 注入 IN+、因此8kHz-0%意味着强制 IN+变为低电平。

    感谢你的帮助。