This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:通过 MCU 进行动态输出电压控制

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196685/tps63050-dynamic-vout-control-via-mcu

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件:TPS63000

我需要帮助以了解下面的电路。  

输出电压:3.7V 至5V

VREG_MOD (来自 MCU)至 FB:0V 至3.3V

"使用 TPS63000的动态可调输出"的形式略有不同。  

TPS63050 输出电压 - - - - - - 输出
| |
1M 180k
| |
FB - 180k - 18公里 - - 模块
|
8.2K
|
GND

在本例中、我想知道它是如何工作的。 以及 R1、R2、R3

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    基本而言、您所做的就是向反馈分压器的低侧电阻器添加额外的失调电压。

    您需要调整 DAC 电压、使其符合您的需求。

    我们的功率级设计器工具支持计算。 您可以从此处下载:
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER
    选择拓扑后、转至 Tools -> Output Voltage Scaling 并选择 Dynamic Analog Output Voltage Scaling 选项卡。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您似乎 已经连接了原理图和错误的图纸。 请帮助重新上传。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们公司的安全限制、我无法附上原理图。  

    因此、我使用表格式绘制原理图。  

    我希望您能了解电阻器的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nam、

    Harry 分享了一份专业回复。 它清楚地解释了您的问题、对吧?

    此致

    TAO