请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63050 主题中讨论的其他器件:TPS63000、
我需要帮助以了解下面的电路。
输出电压:3.7V 至5V
VREG_MOD (来自 MCU)至 FB:0V 至3.3V
"使用 TPS63000的动态可调输出"的形式略有不同。
| TPS63050 | 输出电压 | - | - | - | - | - | - | 输出 |
| | | | | |||||||
| 1M | 180k | |||||||
| | | | | |||||||
| FB | - | 180k | - | 18公里 | - | - | 模块 | |
| | | ||||||||
| 8.2K | ||||||||
| | | ||||||||
| GND |
在本例中、我想知道它是如何工作的。 以及 R1、R2、R3
谢谢。