大家好、
我对 TPS552882数据表有几个疑问:
1)我在第一个设计中使用了 WEBENCH、对于我的规格(输入电压~ 14V-26V、输出电压= 20V、IO = 1.5A)、WEBENCH 告诉我在尝试修改开关频率时设计不稳定。 我只能实现300kHz 和600kHz 的适当设计、但两者之间没有任何区别、这几乎不能让我在电感器设计中实现灵活性。 对于300kHz (可提供最高的全局效率)、我选择 的电感器为15uH、由此产生的峰间电感器电流纹波将约为1A (@26Vin)、约为标称电流的68%。 我在这里有两个问题:电感器的尺寸(我可以减小这种尺寸以牺牲一些效率)和 建议的工作表(数据表中的第6.3节)、其中最大"有效电感"定义为10uH。 然后、我可以选择15uH 电感器、还是会对转换器的性能产生某种影响? 此外、对于此类低电流规格、我计算出、我的转换器的输入和输出都只需要大约7uF 的有效电容、但该值小于建议的最小 Cout (10uF)。 这真的是个问题吗?
2) 2)关于 VCC 的内部 LDO、我想知道它的典型电流消耗是多少。 我正在尝试评估天气或不实施外部电压轨来为 VCC 供电、但我必须事先计算 LDO 中的损耗。 有人可以提供此信息吗?
非常感谢您的观看!
此致、
胡安