This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:流经 Vcc LDO 和电感器/电容器值的典型电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196672/tps552882-typical-current-through-vcc-ldo-and-inductor-capacitor-values

器件型号:TPS552882

大家好、

我对 TPS552882数据表有几个疑问:  

1)我在第一个设计中使用了 WEBENCH、对于我的规格(输入电压~ 14V-26V、输出电压= 20V、IO = 1.5A)、WEBENCH 告诉我在尝试修改开关频率时设计不稳定。 我只能实现300kHz 和600kHz 的适当设计、但两者之间没有任何区别、这几乎不能让我在电感器设计中实现灵活性。 对于300kHz (可提供最高的全局效率)、我选择 的电感器为15uH、由此产生的峰间电感器电流纹波将约为1A (@26Vin)、约为标称电流的68%。 我在这里有两个问题:电感器的尺寸(我可以减小这种尺寸以牺牲一些效率)和 建议的工作表(数据表中的第6.3节)、其中最大"有效电感"定义为10uH。 然后、我可以选择15uH 电感器、还是会对转换器的性能产生某种影响? 此外、对于此类低电流规格、我计算出、我的转换器的输入和输出都只需要大约7uF 的有效电容、但该值小于建议的最小 Cout (10uF)。 这真的是个问题吗?  

2) 2)关于 VCC 的内部 LDO、我想知道它的典型电流消耗是多少。 我正在尝试评估天气或不实施外部电压轨来为 VCC 供电、但我必须事先计算 LDO 中的损耗。 有人可以提供此信息吗?  

非常感谢您的观看!

此致、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您联系 E2E。

    1) 1)抱歉给您带来 Webench 上的一些问题。 Webench 设计应该存在问题。 您还可以使用计算工具进行设计、或使用 PSpice 模型进行仿真、PSpice 模型均可在产品页面上下载。 您还可以在此处发布原理图、我们可以针对您的应用进行查看。

    https://www.ti.com/product/TPS552882?keyMatch=TPS552882&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    https://www.ti.com/product/TPS55288?keyMatch=TPS55288&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    2) 2) LDO 是内部电路电源和栅极驱动器源的电源、功耗也取决于应用条件、在大多数情况下、它应该小于100mA。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  

    感谢您的快速回复、我将检查您提供的设计工具。 但是、我对 L/C 值仍然有同样的疑问:  

    - TPS522822数据表第6.3节中提供的建议电感/电容值有任何限制,或者我们是否可以在设计中使用 L>10uH 或 Cout<10uF?

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    [引用 userid="542026" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196672/tps552882-typical-current-through-vcc-ldo-and-inductor-capacitor-values ]]我在这里有两个问题:电感器的尺寸(我可以减小这种尺寸以牺牲一点效率)和 建议的工作表(数据表中的第6.3节)、其中最大"有效电感"定义为10uH。 然后、我可以选择15uH 电感器、还是会对转换器的性能产生某种影响? 此外、对于此类低电流规格、我计算出、我的转换器的输入和输出都只需要大约7uF 的有效电容、但该值小于建议的最小 Cout (10uF)。 这真的是个问题吗?  [/报价]

    建议运行表(第6.3节)列出了 TI 建议的器件正确性能值、如果您选择的值超出此范围、则无法保证器件性能。 它可能会显示一些不可预测的异常操作或其他操作。

    至于电容值、该器件是否以自变负载运行、或1.5A 负载是否为恒定值? 我认为它还应考虑可能导致输出电压下冲/过冲 的瞬态响应、因此添加一个或两个电容器 NC 也会为设计留出一定的裕度。

    此致、

    布莱斯